欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LCA标准件的图解使用说明:标准件的选定方法

  • 2020.03.17 19:15:01
  • 米思米
  • 2655

   在米思米的FA机械标准件商品目录中,存在有外观相似的产品。但是,材料、表面处理、外形尺寸精度和轴端形状规格等设计规格各不相同(下表)。为了从商品目录中合适地选定,设计人员需要具备决定选定零件必要功能的能力。

=代表示例:[1] 轴、[2] 旋转轴、[3] 杆、[4] 支柱·支架时=

■说明

 尽管这4种部件的外观相似,但功能不同。

 

・

[1] 轴和 [2] 旋转轴是构成可动部分的机构的驱动机构部件。

 

・

[3] 杆、[4] 支柱·支架是不随动的结构体部件。

 

・

若是驱动机构部件,耐久性能可选择增大表面硬度所需的材质指定和表面处理;形状精度可选择公差指定等。

【4种部件的规格比较表】

商品名称

材质

硬度

表面处理

外径公差、精度

轴
一端外螺纹型

相当于SUJ2
SUS440C


S45C
SUS304

58HRC〜
56HRC〜
(高频淬火)

镀硬质Cr
(HV750〜)

轴外径:g6、f8
可选择圆度、直线度、垂直度、同轴度

旋转轴
一端外螺纹型

S45C
SUS304
SCM435

-

四氧化三铁
无电解Ni−P电镀

轴外径:g6
可选择圆度、直线度、垂直度、同轴度

厚壁研磨不锈钢管
外螺纹型

SUS304

-

-

管外径:h8

圆形支柱
一端外螺纹型

SS400
SUS304

-

四氧化三铁
无电解Ni−P电镀

支柱外径:0
−0.1


LCA机构的整理

LCA标准件的图解使用说明:标准件的选定方法

LCA采用以下结构构成。该结构在进行各部件的功能设定时进行参考。

LCA = 机构(机构部)+驱动器(驱动部)+控制器(控制部)

 

LCA标准件的图解使用说明:标准件的选定方法

 结构体指 :不随动的机构部件,用于支撑整个机构的机械零件
 驱动机构指:
用于构成可动部分的机械零件
 为了从商品目录中合适地选定,再次了解所刊载的标准件的特点也是很重要的。
今后,多用图解和图片等的视觉信息来对标准件进行说明。

   

   下回,以图解的方式来对轴的使用事例进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities